请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC16T245 在数据表 SCES636B、7.3建议运行条件中、有一个表、数据输入的 VIH 位于第3行、数据输入的 VIL 位于第4行、Vi/o 位于第8行。根据该表、如果 VCCI=5V、Vcco=1.8V、则 VIH min=3.5V、在活动状态下大于 Vi/o max。 这就是问题所在、因为在这种情况下我想使用 SN74LVC16T245。同时、在推荐的 VCCI 和 Vcco 范围内、数据输入电压有多大?