This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:时序?

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/790494/txb0104-timing

器件型号:TXB0104

你(们)好  

TXB0104用于25MHz 时钟电平转换(1.8V 至3.3V)。 它能正常工作吗?            

下图中的60Mbps 时序是否对应于60MHz?

谢谢你。

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如上所述、您能帮您回复吗?
    谢谢你

    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    我对迟迟不能回复你表示歉意。 这篇文章被错误地分配给了我们的翻译专家、他现在已经不在城里了。

    我今天要求迪伦作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    再次很抱歉耽误你的时间。 60Mbps 实际上对应于30MHz、因为每个周期有2位。 因此、对于50Mbps 的应用、这种方法应该可以正常工作。