This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC244:CFP (W)封装的热性能数据

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/806668/sn54ac244-thermal-data-for-cfp-w-package

器件型号:SN54AC244

大家好、

我的客户想知道 SNJ54AC244 CFP (W)封装的热性能数据。 我们非常赞赏完整的热数据(θ JC、JA、JB 等)。

期待您的回复。

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Renan、
    我将要求对其建模。 此过程通常需要~2周。
    完成后、我将更新。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、

    提前感谢您。

    此致、
    -Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想更新一下、这仍然在进行中。

    应该很快就会有结果。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    我耐心等待结果。

    谢谢、

    -Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果如下:

    请注意、由于没有散热焊盘或散热器、Theta JC 底部通常被认为不适用。  提供的值是在封装主体和电路板之间建模的最小气隙。

    Theta JA-High K 124.9
    Theta JC、顶部 67.4
    Theta JB 116.0
    PSI JT 53.5
    PSI JB 103.1
    Theta JC、底部 11.7 (出于完整性考虑;器件未焊接到 PCB 上)

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Wade、

    感谢您的回答、感谢您的回答。

    此致、

    -Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    我的客户回答是您能解释测试设置还是显示图? 您能解释 Ψ JT、Ψ JB 吗? 您的温度传感器是否在封装内?

    此致、

    -Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此应用手册。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    感谢您的支持。

    此致、

    -Renan