This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:VCCA 电压问题

Guru**** 2924520 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/805544/txb0104-question-of-vcca-voltage

器件型号:TXB0104

您好!

我有 TXB0104测试板用于一些测试。

我的目标是将2V/1kHz 方波转换为4V/1kHz 信号(仅用于测试)

输入信号(2V/1kHz 方波)

VCCA = 1.3V、VCCB = 4V (CH1 =输入、CH2 =输出)

VCCA = 2V、VCCB = 4V (CH1 =输入、CH2 =输出)

4个问题

如果我将 VCCA 电压设置为高于1.3V、则输入信号会发生变化。 输出也将发生变化。

但是、如果我将 VCCA 电压设置为低于1.3V (1.0V~1.3V)、则输入和输出正常。 在 VCCA= 1.3V 期间、我可以通过更改 VCCB 使输出为4V、5V。

我想设置 VCCA = 3.3V、VCCB = 5V、但如果不是输入和输出、情况将更糟。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显示您的电路原理图。 您的探头的输入阻抗是多少? (如果可能、使用 x10模式。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢你的答复。

    我使用了 TXB0104 EVB 板。 没有原理图、但它看起来非常简单。 它仅在 VCCA 和 VCCB 附近有旁路电容器。  除了这些电容器、没有任何其他组件。

    我使用了一个1x 探针。 我已经将1x 更改为10x 探针、但结果是类似的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源来自哪里? 信号来自哪里? 还有其他您没有提到的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为 VCCA (2V)和 VCCB (4V)使用了电源。

    对于输入信号、我使用了一个简单的信号发生器。 它可以形成方波。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号发生器的特征是什么? 50 Ω 输出应该正常、但连接 TXB 的电缆一定不能太长。

    对于 TXB、x1探针的容性负载通常过高;请使用 x10探针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张晋

    请参阅以下具有类似问题的帖子:
    e2e.ti.com/.../805687