This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108压摆率太慢

Guru**** 2924530 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/803940/lsf0108-lsf0108-slew-rate-too-slow

器件型号:LSF0108

您好、先生、

我的客户发现 LSF0108压摆率太慢、如下图 CH1 (CLK)所示。

并插入原理图 FYI

请帮您评论我们如何修复它?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用报告《使用 LSF 系列进行电压电平转换》(文献编号:SLVA675)指出:

    5.4 LSF 的频率范围是多少?

    LSF 系列能够以100MHz 的频率进行上行转换、以200MHz 的频率进行下行转换、并且具有相当好的信号完整性。 转换的信号完整性取决于许多因素、包括线路电容、输出负载和上拉电阻器尺寸。 通常、较小的上拉电阻器可实现更快的转换、但会降低功耗。

    kΩ、这些10k Ω 电阻器肯定太大。 根据频率的不同、您可能还需要减小 B 侧的上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    请您指导我们 Vgate 的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是 EN 引脚上的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    根据数据表、使用200k 偏置电阻器将 VrefB 和 EN 连接在一起。
    这里有另一个输入连接到 EN 引脚、并连接到 VrefB 引脚。 请确认连接。
    还请注意、B 侧的2个电阻器虽然被指定为输出、但是它们是未组装的。 如果您有任何其他问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题,数据表中提到的 C LOAD 如下:C Max (A、B),对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    与 TXB/TXS 相比、该器件没有最大值。

    CLoad 以输出为基准、负载较小时、可以使用较高的 Rpullup、或者理论上可以以功耗为代价实现较高的速度。