This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14-EP:过压容差输入

Guru**** 2933050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/801707/sn74lvc1g14-ep-over-voltage-tolerance-inputs

器件型号:SN74LVC1G14-EP

您好!

我们 将 SN74LVC1G14-EP 组件视为  我们的施密特触发逆变器。

这里是我们要展示的示例、例如减速过压容差输入。

例如:电源电压 Vcc = 3.3V

     输入电压 Vi = 5V

上述条件是否 会影响 SN74LVC1G14-EP 的功能和性能?

上述情况是否会对 SN74LVC1G14-EP 造成有害影响?

我们期待着作出反应。

谢谢!

哈西夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如建议运行条件表中所示、无论 Vcc 是多少、该器件都可保证在高达5.5V 的任何输入电压下工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!