Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G14-EP 您好!
我们 将 SN74LVC1G14-EP 组件视为 我们的施密特触发逆变器。
这里是我们要展示的示例、例如减速过压容差输入。
例如:电源电压 Vcc = 3.3V
输入电压 Vi = 5V
上述条件是否 会影响 SN74LVC1G14-EP 的功能和性能?
上述情况是否会对 SN74LVC1G14-EP 造成有害影响?
我们期待着作出反应。
谢谢!
哈西夫