This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 输出级的原因是什么?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/800965/txs0108e-what-s-the-reason-of-the-stage-of-the-output-of-txs0108e

器件型号:TXS0108E

大家好 、

  TXS0108E 输出级的原因是什么? 黄色是输入、蓝色是输出。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    示波器探头的设置是什么?
    在我看来、负载为50欧姆、请更改为1M/10Mohm。
    电平低于0.2V、低于 VIL 电平、不会对整个运行系统造成任何问题。 请确认。