This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:在上电之前、输入为高电平的 LV 部件上是否会发生闩锁?

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/798401/sn74lvc1g74-will-latch-up-take-place-on-lv-part-with-input-hi-before-power-up

器件型号:SN74LVC1G74

简单问题:

LV1和 LVC1在上电前5V 施加到器件输入端的信号时、是否具有闩锁保护?

我是一名物理学家、而不是 EE。   

根据设计、在 ESD 输入保护二极管导通时、应保护哪些系列的 TI 逻辑免受闩锁的影响

电压是多少?

https://en-support.renesas.com/knowledgeBase/16978575 建议

  • 下拉电阻器
  • MOS FET
  • 肖特基二极管

是采用拓扑设计的 JESD 78 II 类器件、当输入电压大于 Vdd 时、可防止输入电压在上电之前变为0V。

推荐的解决方案是什么?

谢谢、

John Kimura 802-578-0787

低于目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    LV 和 LVC 系列没有正输入钳位二极管、因此它们不会因该应用而发生闩锁。

    闩锁测试在我们发布的每一个器件上完成、已经进行了50多年。

    您是否遇到了设备问题?