This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:替代材料

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, SN74AXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1170127/sn74avc4t774-alternative-materials

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774SN74AXC2T45

你(们)好

SN74AVC4T774RSVR 是否有推荐的替代材料? 主要是为了减小尺寸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我建议使用 SN74AXC4T774、这是一种较新的引脚对引脚替代方案。 但是、它们具有如下所示的类似尺寸:

    如果不需要全部4个通道、则可使用尺寸更小的器件、如下所示、适用于 SN74AXC2T45、谢谢。

    此致、

    Michael。