This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV221A:SN74LV221A 比预期的输出脉冲短

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/836072/sn74lv221a-sn74lv221a-shorter-pulse-than-expected-on-output

器件型号:SN74LV221A

如果我们的端口 A 为低电平、并且在外部电容器放电期间再次对端口 B 进行脉冲、则输出脉冲要么比预期短、要么更糟糕的是只有一个非常短的脉冲! 我们预计第二个脉冲将被忽略(与 HEF4528一起并在您的数据表中注明)。 我们有一个1nF 电容器和1.5k 电阻器的 RC。 正如您在所附的第一张图片(ptm1)中看到的、如果第二个脉冲在电容器完全放电后到达、则会被忽略。 在第二张图片(ptm2)中、我们在电容器放电期间具有第二个脉冲、这会缩短输出脉冲的长度。 在图3 (ptm3)中、情况更糟、因为输出脉冲长度是两个输入脉冲之间的差异。 (注意:引脚 B 上输入蓝色迹线、RX/CX 引脚上的紫色迹线是电容器、绿色迹线是输出 Q)如果第三个脉冲到达、它将重新触发单稳态!! 不可再触发单稳态的奇怪情况。 请注意、输入脉冲宽度(~20ns)大于数据表中指定的脉冲宽度(最小5ns)。 在您的数据表中、它被写入:"一旦触发、输出独立于 A 和 B 输入的进一步转换、并且是时序组件的函数"。 显然情况并非如此! 我们的"清除"输入仍然没有噪声、因此它不能来自该源。 您对如何克服这一问题有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    欢迎来到论坛! 我能否将第三个示波器快照(ptm3)放大到50ns 的时间刻度。 您是否还可以放置其中一个标记、以便在输出脉冲停止时监控紫色迹线电压。 我想查看导致输出停止的电压、以便验证问题是否出在器件内部的比较器。

    此外、您是否使用过另一个器件、并见证了在同一电路中放置的新器件出现的相同问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    下面是信号缩放至50ns/div 的情况。 脉冲的长度为15ns、两者之间为54ns。 这是出现这种现象的脉冲之间的最大延迟。  电容器仅放电至2.6V。

    一旦我放大至51ns、脉冲比 RC 比预期的短、但比此处所示的两个输入脉冲之间的差值长。

    e2e.ti.com/.../C2capa_2D00_voltage00000.csve2e.ti.com/.../C3input_2D00_trig00000.csv

    有趣的是、我尝试使用10nF 的电容器代替初始1nF 电容器和1.5k 电阻器、以查看电容器是否放电到相同的2.6V 电平。 似乎只有在出现这种现象时才会放电至3.54V (请参阅 PTM_10nF 图片)。 这里的脉冲持续26ns (对这种现象没有影响)、两个上升沿之间的时间为284ns!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已在同一测试台、在相同条件下测试了74HC221和74HCT221、它们的反应不同。 在这些系列中、第二个脉冲明显被忽略、如数据表中所述。 但是、传播延迟大于74LV221 (多15 - 20ns)。 这就是我们选择 LV 系列的原因...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicolas、

    感谢您为我提供此示波器截图并获取其他数据点。 我正在订购一些我自己的样片、以便我也可以尝试复制这些样片。 我看到其他系列的器件工作正常、但您是否能够使用不同的74LV221器件运行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    是的、我们有一整批250张卡存在相同的问题。 我对其中五人采取了同样的措施,他们都有这个问题。

    但是、所有74LV221都来自同一批次、我尚未测试来自另一批次的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    感谢您提供这些详细信息。 我已经订购了样片、并将设置测试电路来运行我自己的一些测试。 我希望在一周内提供结果。

    我能否获得该器件的原理图、以便在测试设置上复制该器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我迟到了有关原理图的答案。 我无法分享我们设计的原理图。

    但是、我以前测试过这些74LV221A、这是最简单的电路、用来检查是否是我们的设计导致了问题。

    我们使用了 Tektronix AFEG3252来生成直接连接到74LV221A 输入 B 输入端的脉冲突发。输入 A 连接到低电平、CLR 拉至 VCC (5V)。

    输入和输出均具有10k 的下拉电阻。

    该电路在74HC221和74LV123上也能正常工作。 对于74LV221、如果在电容器放电期间有第二个脉冲到达、则脉冲看起来会复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    很抱歉我也迟到了、我想给您一个更新。 我在我的测试设置上复制了您的原理图、并运行了一些测试。 我看到的结果与您类似、因此我将尝试其他测试变量来查看是否可以隔离问题。 在此过程中请多多包涵、我会随时向您更新任何其他结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    此过程所需的时间将比预期的要长。 我可以帮助您为您的系统找到替代部件吗?