如果我们的端口 A 为低电平、并且在外部电容器放电期间再次对端口 B 进行脉冲、则输出脉冲要么比预期短、要么更糟糕的是只有一个非常短的脉冲! 我们预计第二个脉冲将被忽略(与 HEF4528一起并在您的数据表中注明)。 我们有一个1nF 电容器和1.5k 电阻器的 RC。 正如您在所附的第一张图片(ptm1)中看到的、如果第二个脉冲在电容器完全放电后到达、则会被忽略。 在第二张图片(ptm2)中、我们在电容器放电期间具有第二个脉冲、这会缩短输出脉冲的长度。 在图3 (ptm3)中、情况更糟、因为输出脉冲长度是两个输入脉冲之间的差异。 (注意:引脚 B 上输入蓝色迹线、RX/CX 引脚上的紫色迹线是电容器、绿色迹线是输出 Q)如果第三个脉冲到达、它将重新触发单稳态!! 不可再触发单稳态的奇怪情况。 请注意、输入脉冲宽度(~20ns)大于数据表中指定的脉冲宽度(最小5ns)。 在您的数据表中、它被写入:"一旦触发、输出独立于 A 和 B 输入的进一步转换、并且是时序组件的函数"。 显然情况并非如此! 我们的"清除"输入仍然没有噪声、因此它不能来自该源。 您对如何克服这一问题有什么想法吗?