This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74123:SN74123:从双路重栅格更改输出。 具有复位功能的单稳多谐振荡器

Guru**** 2545260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74123, SN74LVC1G123, CD74HC221, TS5A3160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/839514/sn74123-sn74123-changing-output-from-dual-retrigg-monostable-multivibrator-w-reset

器件型号:SN74123
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G123CD74HC221TS5A3160

这是针对从 SN74123 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74123.pdf)获得的输出、我想将输出电压从通常的+5V 脉冲中改变。 我是否必须将输入更改为 Vcc 和 CLR 引脚(分别为引脚16和3)?

如果我想获得+1、+2、+3和+4V 的分立式输出、我该怎么做?

《使用单稳态多谐振荡器进行设计》手册(http://www.ti.com/lit/an/slva720/slva720.pdf)中未能直接提及变化的输出

我们非常感谢您的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、你是对的。 如果您要降低输出电压、则需要降低电源电压。 这种情况非常罕见。 您的应用是什么?

    如果您不使用清零引脚、则只需将其连接到 Vcc 即可。 那么您需要更改电源电压。 但是、您将无法为此使用 SN74123。 正如您在"建议运行条件"表中看到的、该器件仅在4.5V 至5.5V Vcc 的电压范围内运行。

    您最好的选择是 SN74LVC1G123。 但即使这样、也只能在低至1.65V Vcc 的电压下工作。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、再次感谢您的回复。 我正在尝试创建一个纳秒脉冲发生器、能够为1~5V 范围内的各种输出电压创建纳秒脉冲(50ns)。 我得到了正确的计时电阻器和电容器组合、用于输出纳秒脉冲-现在我想了解如何改变输出。

    我还有一个 CD74HC123E (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc123.pdf) 

    其输入电压为-0.5V 至7V、 这是否是另一种适合我使用的理想单稳多谐振荡器-我必须再次更改电阻-电容器组合以再次获得准确的50ns 脉冲-但如果我正确理解您的答案、通过 Vcc 改变输入电压会导致输出变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    改变输入电压不会改变输出电压。 请查看 VOH 和 VOL 规格以了解器件的输出是多少。

    改变 Vcc 将改变输出电压。 对于该器件、VCC 的建议范围为2V 至6V。 我们的单稳多谐振荡器都不会降至1V。 如果功率不是问题、您可以考虑在输出端添加电阻分压器以达到所需的电压范围。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、我对您的回答有点困惑、特别是该部分、 更改输入电压不会更改输出电压。  改变 Vcc 将改变输出电压。

    从技术上讲、VCC 是输入电压、对吧? 我仍然从 Ardunio 发出5V 脉冲、并且我向 CD74HC221提供5V (Vcc)电压、我通过正确的电阻-电容器组合获得50ns 脉冲。  

    通过减小+5V Vcc、我能够获得4、3、2V 的脉冲、但它们的周期会更长、从5V 到4V、脉冲周期从4V 变为75ns、但3V 变为100ns、依此类推。 为了解决这个问题、我应该为每个输出脉冲提供不同的电阻器-电容器组合吗?

    感谢您的帮助、我非常感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 是 VCC 引脚上的电压。 输入电压是输入引脚上的电压、即 CLR/A/B

    CD74HC221运行条件不允许电源电压低于2V。(绝对最大额定值仅保证不会造成永久损坏、但器件实际上不会工作。)

    理论上、输出脉冲持续时间仅取决于外部电阻器和电容器。 然而、有一些内部电阻和电容、如果外部 RC 非常小、这对结果有更大的影响。

    为了使脉冲持续时间完全独立于电源电压(并允许电压低于最小逻辑电源电压)、请使用多谐振荡器的输出来控制一个模拟开关、如 TS5A3160。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Clemens Ladisch"]

    VCC 是 VCC 引脚上的电压。 输入电压是输入引脚上的电压、即 CLR/A/B

    CD74HC221运行条件不允许电源电压低于2V。(绝对最大额定值仅保证不会造成永久损坏、但器件实际上不会工作。)

    理论上、输出脉冲持续时间仅取决于外部电阻器和电容器。 然而、有一些内部电阻和电容、如果外部 RC 非常小、这对结果有更大的影响。

    为了使脉冲持续时间完全独立于电源电压(并允许电压低于最小逻辑电源电压)、请使用多谐振荡器的输出来控制一个模拟开关、如 TS5A3160。

    [/报价]

    克莱明、您好、感谢您的回复。 我真的很感激! 我理解您所说的内容、但您能否更详细地了解如何使用 TS5A3160模拟开关从我使用的单稳多谐振荡器获取3、4V 纳秒脉冲。

    我现在已经使用的电阻-电容器组合可以很好地创建50ns 5V 脉冲。 如何将该输出与 TS5A3160配合使用以将电压降低到4、3、如果可能、还可以降低1和2V?

    我查阅了《使用模拟开关进行设计的应用指南》(http://www.ti.com/lit/sg/slyb125d/slyb125d.pdf)、我遵循哪一个原理图?

    再次感谢!

    Hans

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多谐振荡器和开关由恒定电压供电(无论您希望用于逻辑信号的是什么)。 此开关将输出端连接至接地端或所需电压(该电压值可介于0和 VCC 之间)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动时间为32ns、关断时间为25ns。 由于我的脉冲在50ns 范围内-我认为我无法获得适当的输出。 我尝试 了 TS12A4514、它具有相似的引脚排列和功能。 我认为启动和关闭时间太长、无法处理脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够使系统正常工作? 或者、您仍然需要帮助吗?

    谢谢!

    卡兰