Other Parts Discussed in Thread: SN74123, SN74LVC1G123, CD74HC221, TS5A3160
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G123、 CD74HC221、 TS5A3160
这是针对从 SN74123 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74123.pdf)获得的输出、我想将输出电压从通常的+5V 脉冲中改变。 我是否必须将输入更改为 Vcc 和 CLR 引脚(分别为引脚16和3)?
如果我想获得+1、+2、+3和+4V 的分立式输出、我该怎么做?
《使用单稳态多谐振荡器进行设计》手册(http://www.ti.com/lit/an/slva720/slva720.pdf)中未能直接提及变化的输出
我们非常感谢您的任何帮助