This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206A:与 SPI 模式中的 SD 卡一起使用。

Guru**** 2931360 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206A, SN74AXC8T245, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/835512/txs0206a-use-with-sd-card-in-spi-mode

器件型号:TXS0206A
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245TXB0106

您好!

我需要 在 MCU (1.8V)和 SD 卡(3.3V)之间使用电压电平转换器。 但是、由于我的主机处理器没有 SDIO 外设、我将仅使用 SPI 模式。  TXS0206A 是否仍然是合适的器件? 如果是、DAT1A、DAT1B、DAT2A 和 DAT2B 引脚能否保持悬空或拉高?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TXS 器件具有内部上拉电阻、因此最适合开漏应用。

    您能否提供所需通道的原理图?  也许您可以使用 SN74AXC8T245或 TXB0106等器件?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要 SD 卡的 SPI 通道:CS (引脚2)、MOSI (引脚3)、SCLK (引脚5)和 MISO (引脚7)。  请参阅下面的所需原理图。 请注意、我们为 SD 卡的未使用引脚分配了引脚、因此它们不会悬空。 我确实看到数据表特别提到了推挽驱动规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此器件应适用于您的设计。 请确保它符合您的数据速率要求。 由于该器件具有内部上拉电阻、因此该器件上的数据通道可以保持悬空。 但是、诸如使能引脚的任何 CMOS 输入都需要 GND 或 VCC 的有效逻辑状态。

    谢谢!

    卡兰