请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0206A 主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245、 TXB0106
您好!
我需要 在 MCU (1.8V)和 SD 卡(3.3V)之间使用电压电平转换器。 但是、由于我的主机处理器没有 SDIO 外设、我将仅使用 SPI 模式。 TXS0206A 是否仍然是合适的器件? 如果是、DAT1A、DAT1B、DAT2A 和 DAT2B 引脚能否保持悬空或拉高?
谢谢!