This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7407:在断电时打开

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/842509/sn7407-turns-on-when-powered-down

器件型号:SN7407
主题中讨论的其他器件:SN74LS07

 我们遇到了 SN7407DR 芯片的问题。 我们发现、当产品断电时、当5V 电源轨斜降时、缓冲器输出将在 Vcc 达到大约2.88V 时打开。

实验设置:

VCC 为+5V

GND = 0V

在整个实验中、即使在移除5V 电源时、缓冲器输入也被驱动至3.3V。 以确保输入不是断电脉冲的原因。

5V 电压轨必须具有一些大容量电容、才能使用22uF 至100uF 的大容量电容模拟5V 电压轨。

在缓冲器输出端放置一个上拉电阻器、连接到另一个电源轨、即3.3V 电源轨或另一个不通过缓冲器 Vcc 断电的电源轨。 以使用示波器测量输出



实验步骤:

移除缓冲器 Vcc 5V 电源轨的电源、但确保在断电后大容量电容保持与缓冲器芯片的连接。
当 Vcc 达到2.88V 左右时、缓冲器输出将完全打开并使输出变为低电平。 输出保持低电平的持续时间取决于 Vcc 大容量电容的大小。

注:
1) 1)我们不会操作低于其额定 Vcc 的 IC。 在某些情况下、我们的 PCB 必须断电、并且我们无法在不应打开 IO 的情况下使其导通。  

2)我们在工作台上测试的缓冲器芯片具有以下标记:71A4C5M 7407 G4

3) 3)测试的特定输入和输出引脚为:输入=引脚11 (5A)输出=引脚10 (5Y)

问题:
1) 1)这是否是这些 IC 的已知问题?

2) 2)对此建议的解决方案是什么?

3) 3)您是否有此器件的更新版本或替代版本不存在此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我会发布我的示波器屏幕截图来显示该问题。

    此图显示了 Vcc 5V 电源轨(蓝色)斜降。 和缓冲器输出(黄色)、具有一个上拉电阻器、可连接到单独的5V 电压轨、该电压轨保持开启状态。 此外、缓冲器输入始终被驱动至3.3V。 VCC 有一个100uF 的电容。

    您可以看到、大约2.88V 的缓冲器打开、从而使输出变为低电平。 直至 Vcc 达到700mV 左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 的运行低于其额定值;请参阅建议运行条件表中的最小 VCC。

    当其他晶体管的基极电流未分流至接地时、输出晶体管打开(请参阅下面的原理图)。  当 VCC 对于该晶体管链不够高时、就会发生这种情况。

    为了确保输出在加电/断电期间具有高阻抗、您需要一些具有 OE 输入的缓冲器、例如74xx244。 您需要什么电气特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说" IC 的运行低于其额定值"时。 是的、当问题发生时、Vcc 远低于其额定电压、但缓冲器未"运行"。 它只是处于空闲状态。 所有 IC 都必须能够在不切换输出的情况下处理关闭状态。 似乎是一个大问题、可能会导致很多问题。

    我需要完全替换的东西。 当 Vcc 较低时、输出默认为"关闭"、因此缓冲器不会打开。

     SN74LS07DR 器件怎么样? 当 Vcc 处于低电平时、这些是否会打开?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有具有 OE 的逻辑门才能在电源电压过低时禁用输出。

    SN74LS07具有三个二极管压降、分别用于输出晶体管和分流晶体管。 它可能起作用、但这不是得到保证或测试的东西、因此唯一的方法是自己测试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于完整性考虑、我购买了一些 SN74LS07DR 器件。 它们在我的设置中没有相同的问题。 我看不到任何"断电脉冲"。 我将继续进行测试、他们很可能会更换。