Other Parts Discussed in Thread: SN74LS07
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/842509/sn7407-turns-on-when-powered-down
器件型号:SN7407主题中讨论的其他器件:SN74LS07
我们遇到了 SN7407DR 芯片的问题。 我们发现、当产品断电时、当5V 电源轨斜降时、缓冲器输出将在 Vcc 达到大约2.88V 时打开。
实验设置:
VCC 为+5V
GND = 0V
在整个实验中、即使在移除5V 电源时、缓冲器输入也被驱动至3.3V。 以确保输入不是断电脉冲的原因。
5V 电压轨必须具有一些大容量电容、才能使用22uF 至100uF 的大容量电容模拟5V 电压轨。
在缓冲器输出端放置一个上拉电阻器、连接到另一个电源轨、即3.3V 电源轨或另一个不通过缓冲器 Vcc 断电的电源轨。 以使用示波器测量输出
实验步骤:
移除缓冲器 Vcc 5V 电源轨的电源、但确保在断电后大容量电容保持与缓冲器芯片的连接。
当 Vcc 达到2.88V 左右时、缓冲器输出将完全打开并使输出变为低电平。 输出保持低电平的持续时间取决于 Vcc 大容量电容的大小。
注:
1) 1)我们不会操作低于其额定 Vcc 的 IC。 在某些情况下、我们的 PCB 必须断电、并且我们无法在不应打开 IO 的情况下使其导通。
2)我们在工作台上测试的缓冲器芯片具有以下标记:71A4C5M 7407 G4
3) 3)测试的特定输入和输出引脚为:输入=引脚11 (5A)输出=引脚10 (5Y)
问题:
1) 1)这是否是这些 IC 的已知问题?
2) 2)对此建议的解决方案是什么?
3) 3)您是否有此器件的更新版本或替代版本不存在此问题?