This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:SN74LVC4245能否承受输入电压上±600mV 的毛刺脉冲?

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/842616/sn74lvc4245a-can-sn74lvc4245-tolerate-a-600mv-glitch-on-input-voltage

器件型号:SN74LVC4245A

尊敬的团队:

客户正在使用我们的 SN74LVC4245A、 在其方波 输入电压上升沿和下降沿之上有一个毛刺脉冲。

因此输入电压可以具有周期性 的过压范围, 最大 输入电压 比 数据表中的最大输入电压大600mV , 最小电压 比 数据表中的最小输入电压小600mV。

问题1:我理解不建议这样做,但如果 这种定期 超范围 退出,会发生什么情况?

Q2: 如下图所示、 芯片内部是否有用于输入和输出引脚的保护二极管?  这种保护是否可以避免周期性 超范围的损害?

谢谢、致以诚挚的问候

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制输入没有连接到 VCC 的二极管;如果电压超过6V、隔离可能会击穿并对器件造成永久损坏。

    只要电流受到限制、就允许负输入电压。 通常、串联电阻就足够了。

    为了减少输入信号上的振铃、请考虑适当的端接(请参阅 SCBA011)。