This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:输出级问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/841222/sn74lvc8t245-output-stage-question

器件型号:SN74LVC8T245

对于 SN74LVC8T245、B 端口输出允许以下用例?

目的是在 A 端口输入为高电平时反向偏置二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    这是逻辑器件的常见用例。  https://training.ti.com/TLM-APP-DrivingLED?cu=1134826

    如果您尚未正确调整电阻器的大小、请观看此视频、但这应该起作用。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 A 输入为高电平时、B 输出为5V、因此二极管上的压降为零(非负值)。

    要获得反向偏置、您不仅必须将阴极切换为高电平、还必须将阳极切换为较低的电压。
    实际上是否需要反向偏置?

    IR LED 的正向电压非常低、因此您实际上不需要5V 电压;您可以从3.3V 电压驱动它(如果您具有驱动强度)。 为此使用 SN74LVC8T245只有在您已经将其用于其他用途且剩余一些通道的情况下才有意义。