This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:总线争用

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/841079/sn74axc4t774-bus-contention

器件型号:SN74AXC4T774
Thread 中讨论的其他器件: TXB0104

您好!  

当总线争用时、我对双向电平转换器 SN74AXC4T774有疑问:

连接如下所示:

FPGA -- SN74AXC4T774 --未知 DUT

SN74AXC4T774设置:从 FPGA 到 DUT 的方向。

FPGA 置位:输出数据= 0。

DUT 置位:输出日期= 1。 (对于3.3V)

因此、电平转换器的输出将被下拉。 来自 DUT 的3.3V 将短接至 GND。

我知道 SN74AXC4T774的相关信息、建议添加150 Ω 的串联电阻器、以将电流限制在25mA 以下、对于 AXC 器件而言是安全的。

对于正常运行、FPGA 的驱动强度为12mA、DUT 也是如此。 没关系。

但是、在最坏的情况下、不同产品的 DUT 未知。 损坏的 DUT 可能对3.3V 电源短路。 因此、150欧姆电阻有助于限制电流。

但是,此 IO 用于高带宽>50MHz 的应用。 因此、RC 很重要。 在150 Ω 和20pF 条件下、截止频率为53MHz。 电路中的电容>50pF。

不建议在此链中添加电阻器。

在没有串联电阻器的情况下、您是否有任何保护总线争用的想法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB0104具有非常低的直流驱动强度、但100Mbps 是其15pF 上限;它可能无法处理该电容。

    我想电容来自某种插座、无法减小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我在这里犯了一个错误:

    FPGA -- SN74AXC4T774 --模拟开关--未知 DUT。

    模拟开关的电容最大为47pF

    当我们从 FPGA 驱动到连接的 DUT 时、我们需要足够的驱动强度12mA。

    这就是为什么不选择 TXB、LSF 无源电平转换器的原因。

    SN74AXC4T774的驱动强度适用于12mA。

    问题不是由电平转换器引起的。 它取决于 DUT。

    我们考虑了当 DUT 对3.3V 电源短路且电平转换器下拉至 GND 时的情况。

    电平转换器的驱动强度在这里并不重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AXC4T774:

    IO 持续输出电流:-50mA 至50mA。

      流经 VCC 或 GND 的持续电流:-100mA 至100mA。

    当总线争用时、驱动一个输出用于不同的电压时、正确的电流限制是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当所有四条线路在同一方向上发生总线争用时、必须将总电流限制为100mA、因此每通道的总电流最高为25mA。

    Ω 您可以确保所有四个通道都没有竞争、则可以使用更高的限制(在最佳情况下、每通道高达50mA、对应于66 μ A)。

    此外、FPGA 和 DUT 驱动器还具有输出阻抗、您可以从限流电阻器中减去该阻抗。  Ω、 Ω−FPGA 和 DUT 在12mA 下的典型 VOL 为0.2V、则其输出阻抗为0.2V/12mA≈16.7k Ω、限流电阻器可为66 Ω−16.7k Ω Ω≈16.7k Ω Ω 33 Ω。