Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, TXB0104
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/841079/sn74axc4t774-bus-contention
器件型号:SN74AXC4T774Thread 中讨论的其他器件: TXB0104
您好!
当总线争用时、我对双向电平转换器 SN74AXC4T774有疑问:
连接如下所示:
FPGA -- SN74AXC4T774 --未知 DUT
SN74AXC4T774设置:从 FPGA 到 DUT 的方向。
FPGA 置位:输出数据= 0。
DUT 置位:输出日期= 1。 (对于3.3V)
因此、电平转换器的输出将被下拉。 来自 DUT 的3.3V 将短接至 GND。
我知道 SN74AXC4T774的相关信息、建议添加150 Ω 的串联电阻器、以将电流限制在25mA 以下、对于 AXC 器件而言是安全的。
对于正常运行、FPGA 的驱动强度为12mA、DUT 也是如此。 没关系。
但是、在最坏的情况下、不同产品的 DUT 未知。 损坏的 DUT 可能对3.3V 电源短路。 因此、150欧姆电阻有助于限制电流。
但是,此 IO 用于高带宽>50MHz 的应用。 因此、RC 很重要。 在150 Ω 和20pF 条件下、截止频率为53MHz。 电路中的电容>50pF。
不建议在此链中添加电阻器。
在没有串联电阻器的情况下、您是否有任何保护总线争用的想法?
谢谢。