This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请选择用于转换1.05V 电平信号的多路复用器芯片。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/840134/please-select-a-mux-chip-used-to-translate-1-05v-level-signal

大家好、

       请推荐用于1.05V 电压电平信号的多路复用器解决方案或芯片、类似于74CB3Q3257、74CB3Q3257可适应3.3V 信号、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有模拟多路复用器都可以处理电压低于 VCC 的信号。

    您的电源电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

        我的原始设计使用74CB3Q3257作为多路复用器、其 VCC 为3.3V、其控制信号(OE/S)是否需要3.3V 信号? 它 的 I/O 通道能否转换1.05V 信号? 请您澄清这个问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于高电平、控制信号必须至少具有2V 电压。

    I/O 通道允许0V 至5.5V 之间的任何电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如何使用 TMUX1574。 它具有与 74CB3Q3257相同的配置、但具有1.5V 至5.5V 的宽工作电源电压范围、并且能够 传递高于电源电压的信号(高达 VDD x 2)、最大输入/输出电压为5.5V

    以下主题中回答了类似的问题:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/840090

    谢谢

    Saminah