请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
请推荐用于1.05V 电压电平信号的多路复用器解决方案或芯片、类似于74CB3Q3257、74CB3Q3257可适应3.3V 信号、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请推荐用于1.05V 电压电平信号的多路复用器解决方案或芯片、类似于74CB3Q3257、74CB3Q3257可适应3.3V 信号、谢谢。
您好!
如何使用 TMUX1574。 它具有与 74CB3Q3257相同的配置、但具有1.5V 至5.5V 的宽工作电源电压范围、并且能够 传递高于电源电压的信号(高达 VDD x 2)、最大输入/输出电压为5.5V
以下主题中回答了类似的问题:
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/840090
谢谢
Saminah