This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC14:40m 5V 输入信号至3.3V 输出、施密特触发器件建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC14, SN74LVC3G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/839620/sn74ahc14-40m-5v-input-signal-to-3-3v-output-schmitt-trigger-device-recommentdation

器件型号:SN74AHC14
主题中讨论的其他器件: SN74LVC3G14

您好!

我的客户正在与我一起检查更换件。 他们以前使用 来自展会儿童的74VHC14MX。  但它们需要升级的器件来处理40M 5V 输入信号,但输出为3.3V。  我发现 SN74AHC14与74HC14MX 接近、但 TPD 的电平是相同的。  在这种情况下、您会推荐更好的器件吗? 谢谢。  BTW、替代产品更好、采用 TSSOP (14)封装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fairchild 的 VHC 和 TI 的 AHC 相当等效、在3.3V 时支持70MHz

    没有更快的直接替换。 如需了解不同的封装、请查看 LVC 系列(例如2×SN74LVC3G14)。

    74VHC14MX 有什么问题? 它是否不处理40M 信号? 输出负载电容是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    SN74AHC14DR 将是一个完全可替代的器件。 如果您需要 TSSOP 版本、则可以使用 SN74AHC14PWR。 您还可以查看 SN74LVC14APWR。