请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AHC14 主题中讨论的其他器件: SN74LVC3G14
您好!
我的客户正在与我一起检查更换件。 他们以前使用 来自展会儿童的74VHC14MX。 但它们需要升级的器件来处理40M 5V 输入信号,但输出为3.3V。 我发现 SN74AHC14与74HC14MX 接近、但 TPD 的电平是相同的。 在这种情况下、您会推荐更好的器件吗? 谢谢。 BTW、替代产品更好、采用 TSSOP (14)封装。