This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:当 OE 引脚被设定为低电平时、PORTA/B 上的内部上拉电阻器是否被禁用?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/836895/txs0104e-will-the-internal-pullup-on-porta-b-be-disabled-when-oe-pin-is-set-to-low

器件型号:TXS0104E

尊敬的 Sirs 或 Madams:

当 OE 引脚被设定为低电平时、PORta/B 上的内部上拉电阻器是否被禁用?

换句话说、例如、当 VCCA 引脚上提供1.8V 电源但 OE 引脚设置为低电平时、

A1-A4引脚未上拉至1.8V、只是 处于高阻抗状态?

此致、

Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinsuke、

    下面是一个常见问题解答、其中涵盖了这一点:

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/736371?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦·圣

    感谢您的快速响应。

    很抱歉多次打扰您、但您能不能再问我一个问题、以防万一?

    您提到的常见问题解答说

    '一旦 OE 被置为有效、内部上拉电阻器就被断开(以在 IO 端口上启用高阻抗)。'

    在上面的描述中、如果我理解"OE 被置为有效"是指

     TXS0104E 的"OE 引脚设置为低电平"?

    此致、

    Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinsuke、

    这一点没有问题。 正确、这是 TXS0104E 的 OE 引脚为低电平时的情况。