This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:有关内部电阻器的一些问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245, SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/836270/txb0102-some-questions-about-the-internal-resistor

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T245SN74AVC4T245

大家好、

  我的客户正在使用此器件实现 MCU 和从器件之间 UART 的电压电平转换器。 VCCA=1V8、VCCB=3V3、它们发现当 A1=0V 时、B1大约为1.5V、这将导致此应用中的数据错误。 我们怀疑这是因为我们在输出中有4kOhm 的内部电阻器、当客户在 B 侧有上拉电阻器(例如4.7K)时、这将导致 B1在 A1=0时仍具有大约1.8V 的电压。 我们可能需要团队的帮助、

  • 内部电阻器是否会导致此问题? 我们为什么使用该电阻器?
  • 如果我们使用 B1/B2发送数据并驱动 LED 负载、是否可能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要使用内部电阻器使输出足够弱、以便外部器件可以覆盖电压电平。 这是自动方向感应所必需的。

    输出不能驱动大于高阻抗 CMOS 输入的负载(请参阅数据表的第8.3.3和8.3.5节)。

    对于两个单向通道、最好的解决方案是方向控制转换器(具有实际缓冲器)、例如 SN74AVC2T245。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    为了补充 Clemens 所说的内容、此处提供了一份应用手册、其中详细介绍了如何为此器件添加外部上拉电阻器。

    http://www.ti.com/lit/an/scea054a/scea054a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

      如果使用 SN74AVC4T245、并且外部上拉电阻为2k、它是否会影响输出信号? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.65mA 的额外电流没问题。