请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0102 主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T245、 SN74AVC4T245
大家好、
我的客户正在使用此器件实现 MCU 和从器件之间 UART 的电压电平转换器。 VCCA=1V8、VCCB=3V3、它们发现当 A1=0V 时、B1大约为1.5V、这将导致此应用中的数据错误。 我们怀疑这是因为我们在输出中有4kOhm 的内部电阻器、当客户在 B 侧有上拉电阻器(例如4.7K)时、这将导致 B1在 A1=0时仍具有大约1.8V 的电压。 我们可能需要团队的帮助、
- 内部电阻器是否会导致此问题? 我们为什么使用该电阻器?
- 如果我们使用 B1/B2发送数据并驱动 LED 负载、是否可能?