Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17, SN74LV1T34, SN74LV4T125
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/836691/sn74lvc2g17-vih-spec
器件型号:SN74LVC2G17主题中讨论的其他器件: SN74LV1T34、 SN74LV4T125
您好、先生、
我正在设计 SN74LVC2G17、在 VCC 为5V 时、输入电压为3.3V 至输出电压为5V。
并提出2个问题:
1. 我没有从数据表中看到 VCC=5V 时的 VIH/VIL 规格、该规格仅 显示 如下。
请帮您澄清 问题吗?
2.从其他 e2e 论坛搜索。 (https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/p/125831/450515?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74LVC2G17%252520VIH#450515 )它提到 SN74LVC2G17不适用于3.3V 至5V 的电压转换、但 LVC2G34是合适的解决方案。
但是我发现如果我们设计 VCC=5V、VIH 最小值为0.7*VCC=3.5V、我的输入电压为3.3V、它是正确的设计吗?
请提供建议。
我刚刚发现、SN74LV1T34可能是适用于 Vin=3.3V 转换到 Vout=5V 的解决方案、对吧?