This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:VIH 规格

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17, SN74LV1T34, SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/836691/sn74lvc2g17-vih-spec

器件型号:SN74LVC2G17
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T34SN74LV4T125

您好、先生、

我正在设计 SN74LVC2G17、在 VCC 为5V 时、输入电压为3.3V 至输出电压为5V。

并提出2个问题:

1. 我没有从数据表中看到 VCC=5V 时的 VIH/VIL 规格、该规格仅 显示 如下。

   请帮您澄清  问题吗?

2.从其他 e2e 论坛搜索。 (https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/p/125831/450515?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74LVC2G17%252520VIH#450515   )它提到 SN74LVC2G17不适用于3.3V 至5V 的电压转换、但 LVC2G34是合适的解决方案。

但是我发现如果我们设计 VCC=5V、VIH 最小值为0.7*VCC=3.5V、我的输入电压为3.3V、它是正确的设计吗?

请提供建议。

我刚刚发现、SN74LV1T34可能是适用于 Vin=3.3V 转换到 Vout=5V 的解决方案、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    如果未列出某个值、则可以使用给定的值进行内插。

    因此 、对于 SN74LVC2G17、VCC = 5V 时、VIH 的正向阈值最大值为3.1V 至3.7V、即3.4V。 这是3.3V 输入的非常边界线条件、我不建议您使用此缓冲器进行上行转换。

    您提到的这篇文章提到 了 LVC2G34、客户正在从5V 向下转换为3.3V、因此这就是它对他们适用的原因。

    对于单电源解决方案、您可以使用 single-bit SN74LV1T34、对于4位、可以使用 SN74LV4T125。 我找不到任何双通道器件。 这些器件支持3.3V 至5V 升压转换。

    谢谢!

    卡兰