主题中讨论的其他器件: SN74HCS74-Q1、 SN74LVC1G97
原理图
2.使用 SG 将信号直接注入1CLK (引脚3)、正常工作。
蓝色:CLK 信号
紫色和黄色:Q 和反相 Q
实际电路测试。 信号与 SG 上的信号相同,但无法触发触发触发器
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
原理图
2.使用 SG 将信号直接注入1CLK (引脚3)、正常工作。
蓝色:CLK 信号
紫色和黄色:Q 和反相 Q
实际电路测试。 信号与 SG 上的信号相同,但无法触发触发触发器
Yue、
它具有施密特触发输入、可耐受 RC 滤波器生成的缓慢上升沿信号。
LVC 的转换率规格为10ns/V 示波器激发具有20ms 的时间标度、可屏蔽 CLK 引脚上的慢速边沿。 同时拆下 CLR 引脚上的 C2682 100nF 电容。
请参阅有关使用施密特触发输入解决缓慢上升沿问题的白皮书:
您好!
使用我们网站(http://www.ti.com/logic-circuit/gate/and-gate/products.html#p776=Schmitt-Trigger)上的参数搜索、我发现只有4个与门可用于施密特触发输入。 没有单栅极。