This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC74A:CAN#39;t 正确触发触发触发器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC74A, SN74HCS74-Q1, SN74LVC1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/868312/sn74lvc74a-can-t-correctly-trigger-the-flip-flop

器件型号:SN74LVC74A
主题中讨论的其他器件: SN74HCS74-Q1SN74LVC1G97
您好专家、
下面是我的客户的原理图。 正边沿无法正确触发触发触发触发器、但使用信号发生器作为引脚3 "1CLK"的输入可以正常工作。 他们还尝试将 R791从100Ω Ω 降低到0Ω,Ω、但不知道为什么?  请提供您的意见。 谢谢。  

原理图

2.使用 SG 将信号直接注入1CLK (引脚3)、正常工作。

蓝色:CLK 信号

紫色和黄色:Q 和反相 Q  

实际电路测试。 信号与 SG 上的信号相同,但无法触发触发触发器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图显示了不同的器件。

    LVC 器件在所有输入端都需要快速边沿(除非它们被明确设计成具有施密特触发输入)。 删除 C936。 (其目的是什么?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我‘m 它是 SN74LVC74A。 刚才使用了 LS74的符号

    2. 根据客户的说法、RC 是用于滤波器的。

    3.从我的屏幕截图2、3的上方看、边缘看起来是相同的。 但一个工作正常[信号发生器]、一个失败。 请就此发表评论吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    请 考虑使用 SN74HCS74-Q1器件( )

    它具有施密特触发输入、可耐受 RC 滤波器生成的缓慢上升沿信号。

    LVC 的转换率规格为10ns/V 示波器激发具有20ms 的时间标度、可屏蔽 CLK 引脚上的慢速边沿。 同时拆下 CLR 引脚上的 C2682 100nF 电容。

    请参阅有关使用施密特触发输入解决缓慢上升沿问题的白皮书:

    www.ti.com/.../slla364a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 这很有帮助。

    还有一个问题、TI 是否有支持施密特输入的具有74AHC1G08的 P2P 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用我们网站(http://www.ti.com/logic-circuit/gate/and-gate/products.html#p776=Schmitt-Trigger)上的参数搜索、我发现只有4个与门可用于施密特触发输入。 没有单栅极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岳唐

    我不认为 AHC1G08需要具有施密特触发输入功能、因为输入引脚上没有 RC。

    如果需要施密特触发输入和门、则考虑使用 SN74LVC1G97等可配置门、该门具有施密特触发输入并配置为与门。

    但是、它有6个引脚、不是 P2P、因为 GND/Vcc 会不同。

    下面的更多选项已筛选为 SOT/SC70封装。