This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:SN74LVC125A 您选择的缓冲器是否支持该频率?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/868272/sn74lvc125a-sn74lvc125a-the-buffer-you-chosse-can-support-this-frequency

器件型号:SN74LVC125A

您好:

我们使用的 Mx0_MDC 频率约为2MHz、一个 MAC MDC 信号输入,四个 PHY MDC 输出;

因此、我们需要确保 SN74LVC125A  您选择的缓冲器能够支持该频率?

 

有效期:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;LVC 可以在3.3V 时执行175MHz 的频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 Clemens 所述、LVC 可在3.3Vcc 下处理>2MHz 的工作电压、从而为扇出提供24mA 的驱动。

    MDIO 线路怎么样? 对此是否有任何考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢  

    MDIO 线路怎么样? 对此是否有任何考虑?

    Reply->MDIO 信号质量良好,采用 菊花链路布局,满足 ASIC 芯片数据表要求;