This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT244:当两个 OUT 引脚短接在一起时、SN74ACT244输出电压

Guru**** 2553430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/866686/sn74act244-sn74act244-output-voltage-when-the-two-out-pin-short-together

器件型号:SN74ACT244

您好、专家、

如果一个 OUT 引脚输出高电压、另一个 OUT 引脚输出低电压。 当这两个引脚短接在一起时、这两个引脚将输出什么电压、高电压或低电压?(在本应用中、将一个2k Ω 下拉电阻器连接到每个 OUT 引脚。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下拉电阻器并不重要、因为它们不会限制两个引脚之间的电流。

    典型的短路电流约为180mA、电压约为2.3V。在神奇烟雾逃逸之前的短时间内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的快速回复。 您是说这两个引脚的输出电压将约为2.3V、并且可能会由于两个较大的电流阱流入 IC 而发生击穿吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您显示的图表中有两条曲线。  上曲线代表什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些曲线是通过强制引脚上的电压为 Y 轴值并测量随后流入引脚(负)或流出引脚(正)的电流而形成的。

    下曲线表示尝试驱动低电平(0V)、上曲线表示高电平(5V)的输出引脚。

    要了解短接到低引脚的高电平引脚的最终上升位置、请围绕 X 轴翻转曲线之一。