Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC4T245 主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245
尊敬的同事:
我们的客户有一个需求:一侧是3.3V、另一侧是1.2V/1.8V/3.3V。
因此、客户希望知道 A 侧和 B 侧均为3.3V 时的速度。
但 我们在数据表中找不到该规格。
此致、
罗克苏