This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:A 侧和 B 侧的传输速度都是3.3V?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/863199/sn74avc4t245-what-about-the-transmission-speed-at-a-b-side-both-are-3-3v

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

尊敬的同事:

我们的客户有一个需求:一侧是3.3V、另一侧是1.2V/1.8V/3.3V。

因此、客户希望知道 A 侧和 B 侧均为3.3V 时的速度。

但 我们在数据表中找不到该规格。

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表的第6.11节。 (最坏情况:1/2.9ns ≈345Mbps)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    您可以考虑建议使用 SN74AXC4T245、该器件与 AVC4T245引脚相同、并且在3.3V 时两侧均支持高达380Mbps 的速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、ShreyasRao、

    谢谢!

    我担心如何知道传输速度、因为我在 数据表中只找到了延迟规格。

    传输速度是一个非常重要的规格、但许多数据表没有 明确和直接的说明。

    此致、

    罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock Su:

    特性部分显示了最大数据速率、但它不是电气特性规格。