Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74AHCT1G125
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT1G125
你好。 我想使用施密特触发器来缓冲可能是 CMOS 电平或 TTL 电平的 CSYNC 信号。 我计划将 CSYNC 信号连接到此 IC 的输入端、然后在输出端之后使用分压器、在将其连接到 SCART 器件时使 Vpp 为~350mV。
这种集成电路是否是一个不错的选择、或者您是否向我推荐了其他选项?
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74AHCT1G125
你好。 我想使用施密特触发器来缓冲可能是 CMOS 电平或 TTL 电平的 CSYNC 信号。 我计划将 CSYNC 信号连接到此 IC 的输入端、然后在输出端之后使用分压器、在将其连接到 SCART 器件时使 Vpp 为~350mV。
这种集成电路是否是一个不错的选择、或者您是否向我推荐了其他选项?
提前感谢您。
470 μ A +Ω μ A 不会 Ω 350mV Vpp。
使用5V 电源时、LVC 输入将不接受 TTL 信号。 您必须使用设计为具有 TTL 兼容输入的器件、例如 SN74AHCT1G125。
分压器的输出阻抗与两个并联电阻器等效。 Ω Ω 电阻器为 Ω、并 Ω Ω AHC 器件的典型输出阻抗为25k Ω、则应使用 R1 = 1020k Ω、R2 = 80.6k Ω(350mV)或 R1 = 511k Ω、R2 = 87.6k Ω(700mV)。