This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:在 tx0108's 转换后信号失真

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74AXC4T774, SN74LVC8T245, SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/864983/txs0108e-the-signal-is-distorted-after-tx0108-s-translation

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245、 SN74AXC4T774、 SN74LVC8T245、 SN74LV4T125

尊敬的专家:

在该设计中、我们使用 TXS0108将 SPI CLK 从1.8V 转换为3.3V、运行频率约为625KHz。 信号路径如下图所示。 3.3V SCLK 中没有上拉电阻器。

在探测3.3V 时钟时、发现信号失真、如最后一张图片所示。 探头如下图所示。 实际上、时钟频率仅为625KHZ、这是一种低时钟速率。

您能否解释一下3.3V 时钟失真的原因、以及如何解决该问题?  

谢谢您的观看

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上升沿达到高电平之前、这看起来是一次性超时。 我想3.3V 线路上的电容负载过高;是否有长迹线、电缆或连接器? (请参阅数据表的第9.3.3节。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    我检查 SPI 器件的规格、该规格说明输入负载为2pF、 内部有一个30KR 下拉电阻器。   

    板上没有电缆和连接器、迹线为3818mil。   迹线是否超出预期?

    此外、您能否推荐一些具有强大驱动能力的单向电平转换芯片?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、较长的布线长度会增加过多的电容负载、使 TXS 无源转换器无法处理。

    您是否确实需要开漏器件? 如果不是、我建议您使用 SN74AXC8T245。 这将具有您所需的更强的驱动强度。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    春杰

    SN74AXC4T774专为单芯片中的 SPI 线路而构建。

    请参阅下面的视频:

    training.ti.com/tlm-spi-trans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karan,

    非常感谢您的通知。

    您能否推荐用于逻辑转换的器件、 而不是用于开漏情况 、从3.3V 到5V、支持开关速率超过5MHz?

    再次感谢。

    -春岳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    太棒了! 非常感谢!

    -春杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC8T245或2×SN74LV4T125