Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74AXC4T774, SN74LVC8T245, SN74LV4T125
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245、 SN74AXC4T774、 SN74LVC8T245、 SN74LV4T125
尊敬的专家:
在该设计中、我们使用 TXS0108将 SPI CLK 从1.8V 转换为3.3V、运行频率约为625KHz。 信号路径如下图所示。 3.3V SCLK 中没有上拉电阻器。
在探测3.3V 时钟时、发现信号失真、如最后一张图片所示。 探头如下图所示。 实际上、时钟频率仅为625KHZ、这是一种低时钟速率。
您能否解释一下3.3V 时钟失真的原因、以及如何解决该问题?
谢谢您的观看
此致、