This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:SN74LVC125APWR 长度问题。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/865264/sn74lvc125a-sn74lvc125apwr-length-concern

器件型号:SN74LVC125A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好、专家、

数据表只提到长度问题、但没有关于此器件长度应用的更多详细信息。

那么、您能否帮助更详细地分享可以支持多少长度? 如果长度过长、我们可以在迹线上使用两个器件吗?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    长迹线可视为一种负载类型。 这是因为布线具有 RLC 寄生效应。 迹线和迹线上的器件的行为通常类似于器件上的容性负载。 那么、真正的问题是、该器件的输出可以处理多少负载电容?

    数据表中的值是使用以下负载规格进行测量的:

    但是、您可以使用具有更大负载的器件、只需弄清楚您需要满足哪些 VOH 和 VOL 规格。

    还有一个很好的负载与传播延迟关系图:

    我还可以为您提供 SPICE 模型、您可以使用该模型在 TINA-TI 或 Cadence 中进行仿真。 您可以添加一些变化的负载并测试器件的输出是什么样的。

    e2e.ti.com/.../SN74LVC125A.cir

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第9.1节规定:

    SN74LVC125A 是一款高驱动 CMOS 器件、此器件可被用于多种总线接口类型应用、在这些应用中、输出驱动或者 PCB 走线长度是一个问题。

    LVC 输出的高驱动强度使得它能够与对于较弱器件来说过长的走线一同使用、也就是说、较高的输出电流可以更快(去)地为寄生电容充电。

    应用的最大长度取决于布线的实际电容以及边缘的速度。

    并联使用多个输出可提高驱动强度。