请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0104E 您好、先生、
我的客户正在 其系统上使用 TXS0104EYZTR。
VCCA 为3.2V、VCCB 为3.3V。
基于规格建议 VCCA ≤VCCB、但客户违反了此规则。
他们的平台已交付给最终客户、并且故障退货。
如果 VCCA ≤VCCB、我可以帮您建议会发生什么情况?
它会损坏我们的芯片吗?
非常感谢、
Patrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我的客户正在 其系统上使用 TXS0104EYZTR。
VCCA 为3.2V、VCCB 为3.3V。
基于规格建议 VCCA ≤VCCB、但客户违反了此规则。
他们的平台已交付给最终客户、并且故障退货。
如果 VCCA ≤VCCB、我可以帮您建议会发生什么情况?
它会损坏我们的芯片吗?
非常感谢、
Patrick
VCCA 和 VCCB 之间有一个内部保护二极管;泄漏电流将流动。 请参阅 《双向转换器的 VCCA 和 VCCB 偏置要求》。
这不会超过绝对最大额定值、因此不会造成永久性损坏。 但它超出了建议的工作条件、因此可能会干扰转换器(或周围电路)的正确工作。