This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:VCCA>VCCB、会发生什么情况?

Guru**** 2961910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/865067/txs0104e-vcca-vccb-what-will-happen

器件型号:TXS0104E

您好、先生、

我的客户正在 其系统上使用 TXS0104EYZTR。

VCCA 为3.2V、VCCB 为3.3V。

基于规格建议 VCCA ≤VCCB、但客户违反了此规则。

他们的平台已交付给最终客户、并且故障退货。

如果 VCCA ≤VCCB、我可以帮您建议会发生什么情况?

它会损坏我们的芯片吗?

非常感谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCCA 和 VCCB 之间有一个内部保护二极管;泄漏电流将流动。 请参阅 《双向转换器的 VCCA 和 VCCB 偏置要求》。

    这不会超过绝对最大额定值、因此不会造成永久性损坏。 但它超出了建议的工作条件、因此可能会干扰转换器(或周围电路)的正确工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    Vcca 小于 Vccb。

    正如 Clemens 提到的、有一个应用手册介绍了 Vcca>Vccb 时的情况。 系统中可能还有其他一些东西正在运行。 浮动节点或外部上拉电阻器等