This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:如果 VCCA = VCCB+0.7V、则保持一致

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/863300/txb0106-concequences-if-vcca-vccb-0-7v

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

我们注意到、在我们的设计中、TXB0106电平转换器的 VCCA 连接到+2.5V 电源和 SPI 接口信号、而 VCCB 连接到+1.8V 电源和接口信号(请参阅随附的图片)。 该接口正常工作、但电源不符合数据表中 VCCA =< VCCB 的规格。

我的问题是、在这种情况下、电平转换器是否会产生一些后果、例如、电平转换器是否会在长期或高温/低温下失败、或者是否存在从 VCCA 到 VCCB 的电流、或者是否可能存在其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS、TXB 和 LSF 自动双向转换器的偏置要求第1.1节规定:

    TXS 和 TXB 型转换器要求 VCCA 小于或等于 VCCAB。 这是因为当 VCCA 上的电压超过 VCCAB 上的电压时、内部保护二极管会发生正向偏置。 发生这种情况 时、大量电流会流经 VCCA 并流入二极管、从而增加功耗并可能损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markku、

    对于 SPI 接口、您可以考虑将 TXB0106替换为 SN74AXC4T774、因为 TXB0106器件将有2个未使用的通道。

    AXC4T774支持1.8 <>2.5V 转换。

    请参阅以下视频: