Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, SN74AXC4T774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0106 主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774
我们注意到、在我们的设计中、TXB0106电平转换器的 VCCA 连接到+2.5V 电源和 SPI 接口信号、而 VCCB 连接到+1.8V 电源和接口信号(请参阅随附的图片)。 该接口正常工作、但电源不符合数据表中 VCCA =< VCCB 的规格。
我的问题是、在这种情况下、电平转换器是否会产生一些后果、例如、电平转换器是否会在长期或高温/低温下失败、或者是否存在从 VCCA 到 VCCB 的电流、或者是否可能存在其他问题?