连接到74ALS157输出的微控制器输入可能会意外变为输出、并且线路上将有两个 TTL 输出。
建议我在之间放置电阻器(目前不考虑波形时序)。 起始值可能为1k 欧姆。
'157建议电流为 IOH=-0.4mA、IOL=8mA。
1K 欧姆电阻器可提供最大5V/1k=5mA 的电流、因此在 IOL 的规格范围内。 但是、另一方面、另一个芯片提供高电平、其建议电流为 IOH=-0.4mA。
流经网络的实际电流是多少? 芯片是否会(任何)发热?
我假设在保证有效高电平逻辑输出电压时、数据表将 IOH=-0.4mA 表示为最大值;如果电流增加、则不保证 VOH 为有效"1"。 但是 、在假定的逻辑"1"输出模式下、芯片在不过热/油炸的情况下可以承受的(连续)最大电流是多少?
编辑:在 本文档中找到了两个图形
和
但它们并未说明安全裕度。
对于 IOL/VOL、可以猜测:安全裕度必须是低电平电压的急剧增加、对于 ALS 系列、大约为16mA。
对于 IOH/VOH、一点也不清楚、图表上的信息与数据表相矛盾-它说、为了达到 Vcc-2 (3V)、-0.4mA 电流的电平就足够了、从图表上看、它大约为-12mA。