This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G80:SN74AUP1G80 Q 输出的初始逻辑电平

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/862818/sn74aup1g80-the-initial-logical-level-of-q-output-of-sn74aup1g80

器件型号:SN74AUP1G80

大家好、TI 专家

Q 输出通过自定义设计上的10K 电阻器反馈到 D 引脚、如 SN74AUP1G80数据表中的图7所示。 但 D 引脚没有过流输入。

据我所知、SN74AUP1G80的 Q 输出不是特定的低电平或高电平状态。 但我认为它应该是低电平或高电平状态、我是说如果使用+3.3V 电源、这个引脚的电压电平应该接近0V 或3.3V。  这是真的吗?

此致

杨