Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G80
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AUP1G80 大家好、TI 专家
Q 输出通过自定义设计上的10K 电阻器反馈到 D 引脚、如 SN74AUP1G80数据表中的图7所示。 但 D 引脚没有过流输入。
据我所知、SN74AUP1G80的 Q 输出不是特定的低电平或高电平状态。 但我认为它应该是低电平或高电平状态、我是说如果使用+3.3V 电源、这个引脚的电压电平应该接近0V 或3.3V。 这是真的吗?
此致
杨