This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT16244A:不同负载的电压表

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT16244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/835050/sn74abt16244a-vol-chart-for-different-loads

器件型号:SN74ABT16244A

您好、E2E、

你好。

我们的客户正在寻找显示不同负载测试条件下的电压的图表。 此外、 SN74ABT16244A 是否适合 电压小于0.4V 且负载为10-12mA 的应用?

提前感谢您的帮助。

此致、

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我们没有这样的图表、但是客户可以根据数据表中给出的值内插该数据、因为器件的 ROL 相当恒定。

    例如、数据表显示 IOL = 48mA 时 VOL =.55V (我将采用最坏的情况)。 因此、ROL = VOL/IOL = 11.5欧姆。

    因此、对于12mA 负载、您的 VOL 大约为(12mA * 11.5Ohms)=.14V

    是的、器件在该负载下的 VOL 将小于0.4V。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 电源电压下数字集成电路的输入和输出特性(SZZA008)显示: