Other Parts Discussed in Thread: TXB0106-Q1, TXB0106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0106-Q1 Thread 中讨论的其他器件: TXB0106
大家好、
我想知道当 TXB0106-Q1的 Oe=Low 时输出高阻抗状态的定义。
数据表中描述了当 Oe=低电平时、所有 I/O 将被置于高阻抗状态。
我认为数据表中的 Ilkg (off)规格意味着 A 端口或 B 端口在 Oe=低电平时仅灌入或调出+/-2uA 电流
即使 A 端口或 B 端口被外部驱动为高电平或低电平也是如此。
我的理解是否正确?
当 TXB0106 Vcc 通电但 OE 为低电平时、我想确保没有泄漏(<2uA)电流流经所有 I/O 端口
连接到 TXB0106的 MCU 断电。
此致、